This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:我想将 CCS 中的特定代码行更改为二进制格式。 该怎么做?

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1402409/tms320f28384s-i-want-to-change-a-specific-line-of-code-in-ccs-to-binary-format-how-do-i-do-it

器件型号:TMS320F28384S

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在尝试将 C 代码中的某些算法转换为二进制格式。

目的是当我将 CCS 代码传输给第三方时、我只希望他们看到我转换的代码的二进制格式。 (不是整个代码)

我尝试从构建方式进行设置、并创建了一个单独的源文件、在这里我将要转换的代码放入二进制文件。 但我对接下来应该做的事情感到迷茫。

如果有手动或简单的方法、您可以推荐我还是与我们分享?  

同样,我只是想转换一些特定的 C 代码行(在 void abc(){xyz...}内 并 构建二进制格式并将其共享给第三方。

请提供帮助  

谢谢

sid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,这...

    Unknown 说:
    转换某些特定的 c 代码行(在 void abc(){xyz...}内 转换为二进制格式[/报价]

    ...是不可能的。  它的工作粒度是一个函数。  在第三方调用的函数中实现此代码。  然后将代码作为目标文件或库提供。

    谢谢。此致、

    -George.