This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:JVM 终止错误

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1402262/tms320f280049-jvm-termination-error

器件型号:TMS320F280049

工具与软件:

您好!
对于使用 CCS 调试自动化、我曾对 DSS 进行过探索。
在命令提示符中、当我检查 DSS 版本时、它显示"JVM 已终止。 退出代码= 2"

应该怎么做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSS 只是一 组跨平台 Java API。 如果要查找 CCS 随附的 Java 版本、可执行:

    > C:\ti\ccs1271\ccs\eclipse\jre\bin\java -version

    谢谢

    Ki