This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880INVERTEREVM:LEM 传感器电源

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1400997/ucc5880inverterevm-lem-sensor-supply

器件型号:UCC5880INVERTEREVM

工具与软件:

您好!

我无法理解 LEM 传感器的电压供应、为什么传感器的电压为-15VDC 和+15VDC? 您能检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    你能否发送 enitre 板的屏幕截图并指向这个地方? 因为 UCC5880INVERTER EVM 没有任何3引脚接头。 我检查布局、也准备好原始电路板。 看上去就像不同的板、旧版本或其他版本

    此致!

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此电路板的屏幕截图:

    https://www.ti.com/tool/TIDM-02014

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    该板不是栅极驱动器(UCC5880)板。 看起来像 MCU 控制板。 在不同的团队中循环回答您的问题。 感谢您的耐心和理解。

    此致!

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    对于正电源和负电源的要求来自 LEM 传感器、通常情况下是如此。 本设计中使用的传感器为 LEM LF510-S

    此致、

    Ivana