This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:定制 FMEDA

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1397718/tms320f2800156-q1-customized-fmeda

器件型号:TMS320F2800156-Q1

工具与软件:

1.电源/C28x 中央处理器对应的组件级名称是什么?

2.为什么 ePWM/eCAP /ADC/correspond 需要使用多个组件级名称?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samuel、

    对于 CPU、对应的组件是 CPU1CORE。 电源均来自外部、因此无需相关组件。

    2. ePWM、eCAP 和 ADC 被划分为单独的部分以指示每个实例。 例如、ePWM 分为7个元件、每个元件用于 F280015x 上的 ePWM 模块。  

    有关每个组件(器件)的说明、请参阅以下文档。  


    e2e.ti.com/.../F280015x_5F00_FMEDA_5F00_Part_5F00_Mapping_5F00_v1_5F00_0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了映射文档、是 PMM 电源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMM 是电源管理模块。 数据表中对该模块进行了说明。 它包含内部稳压器以及其他功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复,另一个问题:什么是" Analog_Macro "? 与之相关的安全机制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟宏在我之前分享的文档中进行了介绍。  

    Analog_Macro:模拟宏(ADC、COMPDAC、MISC)

    任何与 ADC 和 CMPSS 相关的 SMS 都与此部分相关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复