This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:不同通道之间的 ADC 采样误差

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1397998/tms320f280039c-q1-adc-sample-error-between-different-channels

器件型号:TMS320F280039C-Q1

工具与软件:

你(们)好

客户使用4个不同的 ADC 通道对相同的稳定电压信号进行采样、但结果误差为~300LSB、如何提高 ADC 采样精度?

下面是测试代码:

e2e.ti.com/.../ADC-channel-test-code.jfif

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    该代码片段没有帮助。  似乎将 SOC0-SOC3分配给了同一个通道。  来自什么触发器?什么是 ACQPS 设置?  正在采样的通道上的关联 RC 是什么?

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph

    关闭主题帖、因为不再有客户反馈。

    谢谢

    Joe