This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:EMJ-04APB22

Guru**** 2929230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1401679/tmdxiddk379d-emj-04apb22

器件型号:TMDXIDDK379D

工具与软件:


根据您收到的电机数据表、我们希望器件型号 EMJ-04APB22符合我们的要求。 但是、您需要进行以下澄清。

01.它可以用作正常感应电机、工作频率为0至75Hz?
02.此电机的正常工作频率是多少?
03。在我们的应用中、我们不使用编码器。 不带编码器型号的电机的价格是多少?
04.我们的应用是具有速度变化(0至75Hz)的正常感应电机。 上述电机型号符合我们的要求。
05.那么没有伺服驱动器的电机的价格是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    01. 它可用作工作频率为0至75Hz 的正常感应电机?

    它是 PMSM,你可以在这里找到信息: https://www.ti.com/tool/HVPMSMMTR . 此数据表应在线提供、我们提供的软件示例还提供了一些电机规格详细信息。

    Unknown 说:
    02. 此电机的正常工作频率是多少?[/QUOT]

    它是3000RPM、具有4个极对、因此电气频率为200Hz。 最大速度为4500 RPM/300 Hz。

    Unknown 说:
    03. 在我们的应用中、我们不使用编码器。 不带编码器型号的电机的价格是多少?
    04.我们的应用是具有速度变化(0至75Hz)的正常感应电机。 上述电机型号符合我们的要求。
    05.那么没有伺服驱动器的电机的价格是多少?[/报价]

    我们只销售它与编码器。 有关此问题、您可以联系制造商。

    此致!

    Kevin

    [/quote]