This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:需要帮助为 CCS 项目生成 SBOM

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1402090/tms320f2812-need-help-generating-sbom-for-ccs-project

器件型号:TMS320F2812

工具与软件:

大家好!

我使用用于 TI DSP TMS320F2812的 TI Code Composer Studio (CCS) 5.5进行一个旧项目。 我已经尝试使用 CycloneDX CLI、Microsoft 的 Sbom Tool、Syft 和 cdxgen 生成 Sbom、但这些工具都无法识别 CCS 项目文件。

有人知道支持为 CCS 工程生成 SBOM 的工具吗? 非常感谢您的任何帮助!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinu

    我不知道有任何专门用于 CCS 工程的内容。 CCS 会生成 makefile 作为构建过程的一部分、您可以将其用作输入吗?

    此致、

    John