This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:有关 TMS320F2812PGFA 的问题

Guru**** 2535450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1401608/tms320f2812-question-about-tms320f2812pgfa

器件型号:TMS320F2812

工具与软件:

您好:

目前芯片电路的 xA[15]和 xA[16]两个引脚在另一端连接到外部 RAM 如果发生短路、如果 DSP 程序向引脚 xA [15]输出高电平、向引脚 xA [16]输出低电平、并且这两个引脚短路、则实际输出高电平是多少? 它是否仍然处于低电平? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    它将介于两者之间。   可能高、低或模糊。  这种情况持续下去会导致器件损坏、因为输出缓冲器会相互对抗并消耗大量电流。

    此致、

    Jason