This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:ADC_getTemperatureC (uint16_t tempResult、float32_t Vref)

Guru**** 2559650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1401237/tms320f280049-adc_gettemperaturec-uint16_t-tempresult-float32_t-vref

器件型号:TMS320F280049

工具与软件:

大家好、团队成员:

如果使用外部基准3.0V、如何设置 Vref? 是3.0还是3.3?

如何理解"

温度传感器仅支持外部基准模式。

"?

 

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zane

    [报价 userid="571998" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1401237/tms320f280049-adc_gettemperaturec-uint16_t-tempresult-float32_t-vref ]]如果使用外部基准3.0V、如何设置 Vref? 3.0或3.3?

    您应该使用3.0  

    Unknown 说:
    温度传感器只支持外部基准模式。

    您必须使用外部基准。 您对此有具体问题吗?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben Collier:

    在我们的演示中、它 使用内部基准。 它不符合 TRM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我明天回复您、这可能是个错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zane  

    此函数可与内部基准正常使用、但如果使用外部基准、则会更加精确。

    此致、

    Ben Collier