This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:ClockTree 配置、INTCLK

Guru**** 2534650 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1402911/tms320f28p550sj-clocktree-configuration-intclk

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

您好!

我的用户正在使用 SysConfig 中的 ClockTree 评估 F28P55的时钟配置。
虽然数据表将 INTCLK 范围指定为2~20MHz (如下所示)、但时钟树中的 INTCLK 接受10~25MHz 范围。

下面是一个 exapmle。 INTCLK 被设置为4MHz。 该工具显示错误。

它只是时钟树的错误吗? 或者这是否是数据表中的拼写错误? 哪项正确?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    感谢您将这一点带入我的注意力。  

    这是时钟树错误。 我们将在下一个 c2000ware 版本中修复该问题。 与此同时、您可以转到此处的 SysConfig 目录并在 clocktree.json 中更改 INTCLK 的最小值/最大值:

    SysConfig_x.xx.x\dist\deviceData\F28P55x