Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280025C
工具与软件:
尊敬的专家:
我遇到了解锁器件后器件无法继续运行代码的问题
我使用"DCSM 安全工具"演示在 LAUNCHXL-F280025C 上添加 DCSM。 这还不错。
然后、我使用 XDS110将器件连接到 PC、并在片上闪存中解锁器件。 之后、我将"led_ex1_blinky"演示加载到 F280025C 闪存中。
我发现、当器件以独立模式工作时、是可以的。 但在器件运行代码时、我会执行以下操作来解决问题。
行动1. 启动.ccxml 文件。

行动2. 删除 GEL 文件中的.gel 文件

行动3. 连接设备。

行动4. 在片上闪存中解锁器件。



(如图所示、调试器可以读取闪存)
行动5. 点击"Run"(运行)按钮。
此时、器件无法继续运行(LED 不闪烁)。 通过添加符号、我发现器件将在循环函数 Flash_setBankPowerMode ()中运行。

为了进行比较、
我在另一个 LAUNCHXEL 器件中测试类似操作。 不同之处在于、该器件是在没有 DCSM 的情况下进行编程的。
在操作1、2、3、5后、我发现器件可以继续正常运行代码(LED 可以闪烁)。
对此问题有何建议?
谢谢!
LEO