This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:是否有逻辑块使能信号?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1402731/tms320f28379d-is-there-a-tile-enable-signal

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好!

当启用 CLB 逻辑块时、是否有生成或可以生成任何信号以在逻辑块内部使用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    我认为无法从 CLB 内部访问该信号。

    CLB PSCLK (预分频时钟)可通过本地输入多路复用器用作输入:

    可以在软件中手动启用或禁用 CLB 时钟。

    您还可以使用 GPREG 边界输入创建自己的使能信号、并自定义逻辑块配置以在此输入为真时激活。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    我自己的使能信号是我的计划 B。 接下来我将进行操作。

    感谢您的观看、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    好了、我要关闭该主题。

    ——路加