This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:输出映像不同、编程的数据无法正常运行。

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, C2000-GANG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1398442/c2000-gang-output-the-image-is-different-and-the-programmed-data-cannot-run-normally

器件型号:C2000-GANG
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

由于我们的软件版本更新、编程器件的映像尺寸输出不同、并且编程数据无法正常运行。

我们的映像是由 CCS 生成的十六进制文件、Code Composer Studio 版本:12.1.0.00007、 编译器版本为 V22.6.0.LTS。

在 客户现场、使用 TI UniFlash 和 对器件 XDS200编程、 编程完成后便没有问题。

但我们使用的  是 C2000-GANG、我们的目标芯片为  TMS320F28377DPTP、 失败了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones、您好!

    我目前正在就该问题与我的团队进行讨论。 需要多花几天时间解决问题。  

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    该问题的进展如何?

    BR/Alvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    您能否与 Elprotronic 合作 以获得支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此查询、 您可以 直接在 Elprotronic 网站上联系以获得支持: support@elprotronic.com

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否有其他专家可以支持此案例?

    BR/Alvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个奇怪的地方,

    将旧 v0.9 Hex 文件保存到映像文件后、文件大小为118KB->62.9KB

    但在新的 V0.11 Hex 文件保存到图像文件后, 文件大小136KB->13.1Kb

    V0.9

     

    V0.11

    您能否帮助将此电子邮件发送给您的 RD 以确认此问题?

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvin:

    在 V.09和 V.11上保存的两幅图像之间有何区别? 它们之间是否可以进行文件比较?

    此外、您所使用的文件的以前和以后大小是多少?  

    谢谢!

    Charles