This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:差异评估器计算

Guru**** 2549200 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1397617/tms320f28335-slip-estimator-calculations

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

嗨、团队:

在进行 θ 计算时、我们是否需要将所有数量 wr、id、iqs、imds 等转换为标幺值?

如果使用 TMS320F28335浮点 DSP 处理器……、必须进行哪些修改?

什么范围确切的 θ 将变化? 每个单位中有 o 到1英寸代表 o 到2 π 吗?

Iq Wslip, WE;

#define CUR_MOD_MACRO (v)                      \
   五 IMDS += _IQmpy (v.Kr、(v.ids - v. IMDS);      \
   Wslip =_IQdiv (_IQmpy (v.KT、v.IQs)、v.IMDS);      \
   我们= V. WR + Wslip;                         \
   五 Theta += _IQmpy (v. k、We);                   \
                                       \
   如果(v. Theta >_Iq (1))                      \
      五 Theta -= _iq (1);                      \
   否则、如果(v. Theta <_IQ (0)                   \
      五 Theta +=_IQ (1);

谢谢!  

Sathish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay,

    我已请求分配正确的 SME 来回答您的问题。

    是的、PU 中的0到1表示0到2 π。

    谢谢!

    SIRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathish:

    在进行 θ 计算时、我们是否需要将所有数量 wr、id、iqs、imds 等转换为每单位?

    有。 您需要将变量转换为标幺值以进行计算。  

    如果使用 TMS320F28335浮点 DSP 处理器、必须进行哪些修改...?

    您似乎无需进行任何修改。

    Unknown 说:
    确切地说、theta 会有什么变化? 每个单位中的 o 到1表示 o 到2 π 吗?

    有。 在 pu 中、0到1表示0到2 π。

    谢谢!

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嘉兴:       

    θe ωr 转子磁通角度、ωsl = integral (α+β) dt、

    其中、 θe =转子磁通角、 ωr =电机转速、 ωsl =转差速度、dt =一个开关周期的时间

    考虑、ωsl =(RR/LR)*(Iq_Ref / Id_Ref)

    其中、Iq_Ref 作为 PI 控制器输出获得、限制为机器 I use 的 Iq 最大值、Id_Ref 作为通过计算获得的参考值。

    这种方法是否会产生良好的效果?  

    谢谢!
    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathish:

    有。 这是感应电机的间接 FOC 的一个常见方法。

    谢谢!

    嘉兴市