This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:在编程时、Uniflash 和 CCS 会检查同一系列的器件型号

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1402176/tms320f28p550sj-does-uniflash-and-ccs-check-part-numbers-in-the-same-family-when-programming

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的 Chmaps:

我是为我们的客户提出这个问题。  
用户想要使用 SG9 (512KB 闪存、101KB RAM)、但现在仅 提供超集 SJ9 (1024KB 闪存、133KB RAM)。  
如果用户在其工程中修改.cmd 文件、改动方式与子集 SG9相同、然后使用 Uniflash 和 CCS 将映像编程到超集 SJ9上、它是否起作用?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    是的、只要用于项目的外设在子集和超集之间是共用的、并且子集内使用的闪存范围也在超集内可用、那么这应该有效。  

    谢谢。此致、

    Charles