This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:DCSM

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1402943/tms320f2800137-dcsm

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

尊敬的专家:

我使能  DCSM 模块的密码锁、CSM 密码,上电时 MCU 运行正常, 从闪存开始。

然后我启用 JTAGLOCK、MCU 不运行?为什么?

我使用 Password Lock、CSM Passwords、JTAGLOCK、Do not debug the MCU?why?CCS errorr、如下所示:

C28xx_CPU1:连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真软件包9.12.0.00150)
C28xx_CPU1:连接到目标时出错:(错误-6311) PRSC 模块无法写入寄存器。 (仿真软件包9.12.0.00150)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    在启用 JTAGLOCK 之前、您是否在独立模式下测试器件(未连接调试器)? 这是否按预期工作? 启用 JTAGLOCK 时、必须提供 JTAG 密码才能再次连接到器件。 您是否尝试在启用 JTAGLOCK 的情况下重新获得对器件的访问或独立进行测试?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在启用 JTAGLOCK 之前、您是否在独立模式下测试器件(未连接调试器)? 这是否按预期工作?

    CCS 版本为12.4、是此版本中的一个错误?II 中也有人在论坛上询问过这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    启用 JTAGLOCK 后、除非在目标配置文件中提供 JTAG 密码、否则将无法再次连接到器件。 如果您需要帮助、请告诉我。

    当器件在启用 JTAGLOCK 的情况下以独立模式运行时、您会看到什么行为表明器件未运行? 您是否在上次成功测试后除了启用 JTAGLOCK 之外还启用了任何其他设置? 在独立模式下运行时、启用 JTAGLOCK 应该对器件没有影响。

    谢谢!

    Luke