This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28030:TMS320F28030PAGQ

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1403349/tms320f28030-tms320f28030pagq

器件型号:TMS320F28030

工具与软件:

出于某种原因、晶体振荡器在 MCU (TMS320F28030PAGQ)中的传输信号的振幅变小了、

导致 CAN 通信错误。
您能告诉我 MCU (TMS320F28030PAGQ)晶体振荡器 X1和 X2的阈值电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好安弘

     TMS320F28030PAGQ 的 XTAL 电平为1.8V、因此低电平必须低于360mv、高电平必须大于约1.08v。

    此致、

    Joseph