This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:Code Composer Studio (CCS)是否需要连接互联网?

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1403257/tms320f28388s-does-the-code-composer-studio-ccs-require-an-internet-connection

器件型号:TMS320F28388S

工具与软件:

CCS 12.7.0007

Windows 10

最近我的 CCS 遇到一个问题"当我启动 CCS 时、我的进度条显示'crashreportjob'"。

CCS 是否会为了程序更新之外的目的定期访问互联网?

如果是、是否可以禁用它?

dMED 与 CCS 相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果是、是否可以禁用它?

    并非所有特性都具有离线功能。 但是、可以选择"Use Resource Explorer"(离线使用资源浏览器)。 ("View"->"Resource Explorer Offline")。

    什么是 dMED、因为它与 CCS 有关?

    对于在构建项目时出现的某些编译器错误、CCS 将尝试访问我们服务器上的某些文件、其中可以提供有关这些错误的更多详细信息。 示例: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/dmed/HTML/10234.html

    通常、CCS 可在没有互联网访问的情况下使用。 依赖它的最大功能是 Resource Explorer、但如果您已在本地安装了软件包、并且不需要浏览任何其他内容、则可能不会出现问题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。