This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:在器件管理器中检测到2个 USB 端口

Guru**** 1872900 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1403035/launchxl-f28069m-2-usb-port-detected-in-device-manager

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

工具与软件:

您好!

我将 LAUNCHXL-F28069M 与 MATLAB 一起用于研发目的。 然而、我注意到电路板有两个 USB 端口(在器件管理器上)、这妨碍了我使用 MATLAB 中的监测与调优功能。 您能就解决此问题的最佳方法提供建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否共享设备管理器的屏幕截图?   

    此致

    Siddharth