This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:迁移 bitfield 和 driverlib 方法

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1402204/tms320f280039c-migrating-bitfield-and-driverlib-methods

器件型号:TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

我们正在将 TMS320F280039C 开发为位字段。 但是、由于缺少对 MCAN 或位域的支持、我们将组合 bitfield 和 Driverlib 方法。 我认为我们需要 driverlib_bitfield_f280039c.lib 来完成组合过程。 如果我有这个文件、我想我可以将 bitfield 方法与 driverlib 方法相结合。 driverlib_bitfield_f280039c.lib 您能提供这种类型的文件吗? 或者有没有更好的方法将它们组合在一起? 或者能给我提供一个组合它们的空项目吗?

尊敬的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 《F28003x 固件开发包用户指南》、了解如何添加 bitfield 和 driverlib 支持(位于 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\device_support\f28003x\docs\F28003x_FRM_EX_UG.pdf)。

    第2.3节(第19页)专门提供了关于添加这个项目支持的细节。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在按照您的建议实施。 顺便说一下、在 bitfield 方法中添加 driverlib 方法时、输出格式应该选择 self 或 coff 方法、这有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另请参阅此 coff/eabi 页面、其中说明了迁移上下文中两种格式之间需要考虑的差异: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/C2000_c28x_migration_from_coff_to_eabi.html 

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我们成功集成了 EABI、COFF 方法!