This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:通用电机控制实验室项目中的位置控制路线图

Guru**** 1670750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1403036/tms320f28p650dk-position-control-roadmap-in-the-universal-motor-control-lab-project

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

您好!

我想知道您是否已在开发路线图中针对28f65p 目标在 UMCL 项目中实现位置控制。

如果是、请您计划何时发布?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、是针对 f28p65x 目标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们没有计划在 F28P65x 的 UMCL 项目中添加位置环路。

    此致、

    嘉兴市