Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
大家好、我要连接 IMU 传感器 ADIS 16477。 我在互联网中找不到与 C2000 MCU 系列兼容的传感器的任何标头和源代码。 有人可以帮助我为传感器构建有效的标头和源代码吗?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我要连接 IMU 传感器 ADIS 16477。 我在互联网中找不到与 C2000 MCU 系列兼容的传感器的任何标头和源代码。 有人可以帮助我为传感器构建有效的标头和源代码吗?
谢谢你
您好!
您是否参考过我们的 C2000Ware SPI 示例? 这些示例位于 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\spi 中。 这些示例可用作项目的参考或起点。
在开发程序时、我会检查传感器数据表中是否存在器件所需的数据/时钟格式(例如、芯片选择行为、时钟模式等)、以便将其与 F2837xD SPI 设置相匹配(假设这是控制器/主器件)。 您还可以参阅我们的 "TRM SPI"一章以了解 SPI 模块的详细信息、以及 SPI 时序图的数据表。 如果您有任何其他具体问题、请告诉我! 希望这有助于您开始!
此致、
Allison