This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:增益和偏移误差的 ADC 温漂

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1402923/tms320f280039c-q1-adc-temperature-drift-for-the-gain-and-offset-errors

器件型号:TMS320F280039C-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

对于 TMS320F280039CPZQ1中的 ADC、我找不到任何有关增益和失调电压误差温漂的信息。 您有更多信息吗?  

谢谢!

FM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FM:

    数据表中指定的增益、失调电压和所有其他 ADC 误差均在-40°C 至125°C 的温度范围内。  我们不会指定 ADC 误差的温漂、

    此致、

    Joseph