This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28341:50kW 至100kW 电机控制

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1403910/tms320c28341-50kw-to-100kw-motor-control

器件型号:TMS320C28341

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我打算购买、但我不知道如何选择 TMS320开发板以及驱动程序套件来针对 foc 算法运行50kW 至100kw 范围的 PMSM 电机。

当我试图找到 TMS320时、我对如何选择 TMS320控制器感到困惑、因为在 TI、有许多 LaunchPad、但我不知道我是否应该使用作为我的电机规格。

欢迎提出任何建议。

此致、

TI-CSC