This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-DELFINO-ETHERCAT:BOOSTXL-EtherCAT PIC&放置数据

Guru**** 1867380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1403743/tidm-delfino-ethercat-boostxl-ethercat-pic-place-data

器件型号:TIDM-DELFINO-ETHERCAT

工具与软件:

您好!

我们在其中一款产品中使用了现已停产的 BOOSTXL-EtherCAT 板。

您已发布生产文件、但仍缺少 pic & Place 数据以供复制。

是可以获取该信息还是获取 Altium /OrCAD 项目文件?

谢谢!

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    我们拥有的唯一文件是在商店页面上公开提供的文件: https://www.ti.com/tool/TIDM-DELFINO-ETHERCAT

    我确实看到 CAD/CAE 中有一个.brd 文件。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍一看、我认为这是一个不同的板、因为名称不同(C2000-ET1100适配器板与 BOOSTXL-EtherCAT)、但它看起来只是它的较旧版本。 很遗憾文件不是来自修订版 C、但我想我们可以处理这个问题。 非常感谢。