Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
我目前在使用与中相对路径的使用相关的 TI Code Composer Studio (CCS)项目时遇到了挑战 'Include Options' tab in the CCS Project Properties
。 以下是该问题的全面说明:
问题描述:
-
相对路径识别 :
- 当使用
\..\
" i "中的相对引用(例如)指定路径时nclude Options'tab
、CCS 工程无法正确识别和处理这些路径。 相反、为路径定义宏并利用宏进行相对导航会导致成功识别。
- 当使用
-
C2000Ware 路径替换 :
- C2000Ware 的默认路径自动替换为 TI 目录宏(例如
COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR
)、该宏未包含在标头列表中、从而导致识别问题。 但是、当我为 C2000Ware 路径定义和使用自定义宏时、该宏可以正常运行。
- C2000Ware 的默认路径自动替换为 TI 目录宏(例如
-
"Include Options"选项卡中的导航问题 :
- 使用具有相对路径的宏时、"Include Options"选项卡可以正确导航。 但是、如果我手动编辑路径以包含相对引用(例如
\..\
)、然后尝试使用"Browse"(浏览)按钮进行导航、则路径不会正确解析。 有趣的是、如果直接从工程配置设置相对路径、则可以识别出该路径、而不会出现问题。
- 使用具有相对路径的宏时、"Include Options"选项卡可以正确导航。 但是、如果我手动编辑路径以包含相对引用(例如
附加的屏幕截图:
-
COM_TI_C2000替代 :
a)显示替换C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00
为的屏幕截图COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR
、该屏幕截图无法识别。
b) COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR
路径变量中没有宏。
2. 相对路径使用 :
- 屏幕截图显示了"Include Options"选项卡中的相对路径用法以及生成的路径。
- 查询:"
\..\
包括选项"选项卡中的功能不正确?
3.基于宏的相对路径 :
演示在将宏用于相对路径时成功链接文件的屏幕截图。
4. c2000_ware 的定制宏 :
显示 C2000_WARE
C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00
手动定义时正确识别路径的屏幕截图。
查询:
-
相对路径识别 :
- 您能否说明为什么在"Include Options"选项卡中无法识别这些相对路径?
-
宏的使用 :
- 如何使用自定义宏阻止替换
COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR
并解决链接问题?
- 如何使用自定义宏阻止替换
-
默认路径替换 :
- 是否有办法确保将 C2000Ware 的默认路径替换项正确添加到标头列表?
-
导航不符 :
- 为什么当手动编辑相对路径时、"Include Options"选项卡中的"Browse"按钮无法正确导航、但当直接从工程配置设置相对路径时、该按钮效果很好?
感谢您对这些问题的帮助。 您的指导对于解决这些挑战将是非常宝贵的。
此致、
Aditya