Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
您好、TI 专家:
当 通过更改 OTP 启用 MPOST 时。 和没有 HWBIST 集成在 CPU1中。
MPOST 测试通过。
Volatile uint32_t * MPOST_uint32_t Result_Register =(uint32_t *) 0x00000008;
(* MPOST_FAABDED Result_Register)= 0xFAABDED 的返回值

但在与 HWBIST 测试一起集成在 CPU1中之后。
Volatile uint32_t * MPOST_uint32_t Result_Register =(uint32_t *) 0x00000008;
我们得到了(* MPOST_FF692902)== Result_Register 的返回值
未在 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\libraries\boot_rom\f28P65x\rev0\rom_sources\CPU1\f28P65x_rom\bootrom\include\cpu1brom_pbist.h 中列出的器件
问题:这个返回值的含义是什么?
为什么会发生这种情况?