This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:确认 SDFM 峰值数据滤波器值

Guru**** 1677530 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1402205/tms320f28377d-confirmation-sdfm-peak-data-filter-values

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你好、 

在您已在链接的线程中发布的 SysConfig 屏幕截图中、对于数据 OSR 为58的情况(使用 Sinc3滤波器)、我们得到 +- 24389计数。

但是、看看 TRM 表14-3、我看到有些不同:

如果 DOSR 32得出的峰值为32768、DOSR 64得出的峰值为262144、则按照此逻辑、DOSR 58应介于这两个值之间、但在 SysConfig 工具中显示的值为24389 (小于 DOSR 的峰值32!)

您能解释一下吗?

其次,在相同的 sysconfog 屏幕截图中,位移值是3 ,这是否会发生位移,然后数据会存储在 SDFM_O_SDDATA1寄存器中?

如果传入信号数据为 24389、是否发生24389 >> 3? (即3048)、然后存储? 当我们读取 SDFM_O_SDDATA1 (( (int16_t)(SDFM_getFilterData (SDFM1_base、SDFM_FILTER_1)>> 16u);)时、此值是24389还是3048? 我想它应该是3048、但似乎没有发生、我仍然得到+-24389范围内的数据。 您能否也澄清一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我明天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="521194" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1402205/tms320f28377d-confirmation-sdfm-peak-data-filter-values "]

    如果 DOSR 32得出的峰值为32768、DOSR 64得出的峰值为262144、则按照此逻辑、DOSR 58应介于这两个值之间、但在 SysConfig 工具中显示的值为24389 (小于 DOSR 的峰值32!)

    您能解释一下吗?

    [报价]

    我没有看到这个、请分享一下屏幕截图吗? 此外、您使用的是哪个版本的 SysConfig?  

    如果传入信号数据为 24389、是否发生24389 >> 3? (即3048)、然后存储? 当我们读取 SDFM_O_SDDATA1 (( (int16_t)(SDFM_getFilterData (SDFM1_base、SDFM_FILTER_1)>> 16u);)时、此值是24389还是3048? 我想它应该是3048、但似乎没有发生、我仍然得到+-24389范围内的数据。 您还能说明一下吗?

    因此24389 = 195112 (我在 SysConfig 中看到的值)>> 3  

    它看起来好像已经为您移位了、SysConfig 计算器会在移位后显示值。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到此内容、您能否分享一张屏幕截图? 此外、您使用的是哪个版本的 SysConfig?  [报价]

    好像它已经为您转移了、SysConfig 计算器在转移后显示了值。  [报价]

    哦,好的,谢谢确认

    [/quote]