This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:访问代码示例

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1403860/tms320f28035-accessing-code-examples

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

我 在 dev.ti.com/.../node 中找到了示例程序

找不到文件 DSP2803x_sysctrl.c. 此文件是否在示例中提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该文件在 C2000Ware 中的以下位置提供: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\device_support\f2803x\common\source\DSP2803x_sysctrl.c

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 在 C:\ti 中没有 C2000文件夹。 可用文件夹为 C:\ti\ccs1280和 C:\ti\tirex-product-tree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否已下载 C2000Ware SDK? 如果尚未安装、请下载我们的 C2000Ware SDK 以访问该文件。

    在前一篇文章中、我简单地展示了 C2000Ware 中该文件可用的路径: {您的 C2000Ware 位置}\device_support\f2803x\common\source\DSP2803x_sysctrl.c

    此致、

    Allison