This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:中断源

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1404293/tms320f28035-interrupt-sources

器件型号:TMS320F28035

工具与软件:

您好!

TMS320F28035有三条专用的外部中断线路 XINT1、XINT2和 XINT3、这些线路 由 GPIO 配置控制寄存器控制。

是否 有可能在 TMS320F28035微控制器上有三个以上的外部中断?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mrudu:

    不可以更改器件的 XINT 通道数、设计中有3个 XINT 映射到中断控制器、无法更改。

    其他较新的器件(如 F28003x)有多达5个 XINT 通道映射到中断控制器。

    谢谢!
    Prarth.