This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:UL1998合规性

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1404242/tms320f28377d-ul1998-compliance

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我正在启动一个项目以获得符合 UL1998标准的产品、当我开始浏览该标准并浏览文档时、我发现了一些有关 C2000Ware 安全诊断库的注释。 我是否需要实现 C2000Ware 诊断库来实现 UL1998、或者如果系统上有可防止在 MCU 发生故障时损坏单元的硬件预防措施、假设我可以向测试机构证明这一点、是否没有必要实施自检?

此外、我注意到 C2000Ware 1.0诊断库中只有 TMS320F2837xD 的示例。 C2000Ware 5.0的诊断库是否与 TMS320F28377D 不兼容? 我找到了针对 C2000Ware 自检库的 UL 1998合规性证书、但我担心它仅涵盖最新的 C2000Ware。

似乎有很多信息在这个主题,如果我开始看错地方,我会很乐意接受任何建议或方向!

谢谢!

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我认为最好从 F28377D 安全手册 和本 C2000器件的 IEC 60730/UL 1998概述开始。 安全手册介绍了器件的安全特性和诊断(硬件和软件)、概述文档有助于缩小与 UL 1998相关的特性和诊断集。 尽管许多诊断都是基于硬件的、但还有一些诊断需要通过软件来实现。 SDL 支持其中的几项功能、但您可能还需要根据安全手册中的说明自行实施一些功能。

    您正确的是、最新的 C2000Ware 版本不包含 F28377D SDL。 这仍然是一个单独的封装(C2000-UL)、很遗憾您找到的 SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB 证书不包含该封装。 它确实包含一个"compliance_support_package"文件夹、其中包含一些文档、例如测试计划、静态分析结果等、不过这些文档可能会帮助您进行自己的认证。

    惠特尼