工具与软件:
您好!
我目前正在现场调试我们的一个装置中的问题。
我们不时会遇到会导致外部复位的意外行为。 (由于关闭时间)
我怀疑我们面临堆栈溢出、但我无法在此单元上使用调试器。
我现在将 .asm 文件与上次工作的固件版本进行比较、我注意到一些函数属性发生了变化。
我想知道 SoE 和 FR 的含义是什么。
(从 caמ 文档中、我看到 FR =帧大小 并且 SOE =进入时保存)
但是、我不明白 SOE = 2的含义是什么、以及什么可以将其从0更改为2。
它是否影响与堆栈相关的嵌套中断?
有人可以详细说明这个主题吗?
此致、
Michael 
BTW、
该代码由 CCS3.3、C2000代码生成工具6.2.4编译