This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:各种 TMS320f2806X 类型之间的差异

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, TMS320F28069F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1404337/tms320f28069f-difference-between-various-tms320f2806x-types

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069、、 C2000-GANG

工具与软件:

尊敬的 TI:

我想购买 C2000 Gang 编程器(C2000-GANG)。 在用户指南中标题为"支持的 MCU 列表"的部分、列出了 TMS320F28069和 TMS320F28069U 、但没有列出 TMS320F28069F 。 C2000-GANG 是否可以对  TMS320F28069F 进行编程? 如果不是、我应该得到什么 Gang 编程器?

谢谢!

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我可以在下周早些时候看到您的问题。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    C2000-GANG 将支持 F28069F 器件、底层闪存块与 F28069器件相同、因此这只是支持页面上的一个遗漏。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matthew 和 Charles!