This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:DCSM

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1403513/tms320f2800137-dcsm

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

你好、专家

当我使用 DCSM 时、CCS 中的设置如下

但我使用了 uniflash 来读取值0x78000、结果不同、CCS 值= 3FFF、uniflash = 0000、为什么?

dcsm.asm 设置如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    当 DCSM 受保护时、用户 OTP 中除 CSM 密码外、所有存储器位置都将显示为全0。 必须解锁 DCSM 才能在 Uniflash 中查看正确的值。

    您可能需要禁用"闪存编程操作前重置目标"选项才能成功完成此操作。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    DCSM 是安全的、何时使用 Uniflash、写入默认  CSM 密码、还可以看到 CSM 密码、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    从地址0x78020来看、似乎已经对自定义密码进行了编程。 您必须使用这些自定义密码来解锁器件、以便能够查看 OTP 内容。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    我的问题是  、当我使用了错误的密码时、我还可以通过 uniflash 在0x78020的地址处看到正确的密码、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    当 PSWDLOCK 被禁用时、地址0x78020的密码将始终可见、即使 DCSM 已锁定也是如此。 您必须启用 PSWDLOCK 以保护密码。

    谢谢!

    Luke