This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:带有 AQCSFRC 的 DBRED 和 DBFED

Guru**** 2911610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1404346/tms320f28388d-dbred-and-dbfed-with-aqcsfrc

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

这只是一个简短的问题。  

我在论坛上看到过很多问题、当人们使用行动条件连续软件强制寄存器将 ePWMxA 和 ePWMxB 驱动为高电平时、他们发现互补信号 ePWMxB 保持低电平。 这是因为 DB 子模块位于 AQ 子模块旁边、因此 DB 子模块会覆盖 AQ 子模块的操作。 (请参阅: TMDSCNCD28335:EPWM、死区、软件强制输入- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛 )

您能否确认、在使用 AQCSFRC 寄存器将 ePWMxA 驱动为高电平时、DBRED 和 DBFED 是否仍可应用于输出 PWM 信号对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 如果我使用 AQCSFRC、我已验证 DBFED 和 DBRED 仍然适用。