This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:能否在 LAUNCHXL-F28379D 上使用 HVPSFB controlSUITE 开发套件?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1404469/launchxl-f28379d-can-i-use-the-hvpsfb-controlsuite-development-kit-on-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具与软件:

大家好、我想问问是否可以 在 LAUNCHXL-F28379D 上使用 HVPSFB controlSUITE 开发套件、因为该示例是为 F28027构建的。 如果是、如何更改配置? 我已经尝试将目标配置更改为器件、但调试时显示错误。 此外、我在"Properties"<"General"中更改了器件、但随后出现链接错误。  

您能在这方面帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai、

    您是否正在尝试寻找基于 F2837x 的 PSFB 设计?

    设计中如何利用其他最新器件?  

     

    此致、

    Chen