This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035-TMS320F28035MPNTEP:EP 石英晶体负载电容

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1403061/tms320f28035-ep-tms320f28035mpntep-quartz-crystal-load-capacitance

器件型号:TMS320F28035-TMS320F28035 EP

工具与软件:

您好!

根据数据表、对于20MHz 晶体-建议的负载电容为8pF (假设杂散电容为2pF、CL1、CL2=12pF)

但我找不到负载电容为8pF 和温度额定值为-55°C 的晶体。 请提供您对此的反馈。

我可能只找到一个 ECS-200-CDX-0998器件、其 负载电容为10pF、额定电容为-60c。 请提供反馈。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    数据表中指定的 CL 适用于各个引脚。  这就是在28035数据表中指定其值的方式、晶振制造商也指定了一个引脚的负载电容。  ECS-200-CDX-0998将满足28035 XTAL 要求、因为 CL1=12pF = 2pF 的 PCB 杂散+ 10pF 的 ECS-200-CDX-0998的 CL。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但根据公式 CL (crystal)=(CL1*CL2)/(CL1+CL2)+ PCB 的杂散电容(2pF)

    然后考虑 cl1=cl2=12pF、我们得到晶体负载电容(CL)为8pF。 但找不到额定负载电容为-55°C 的8pF 晶体。

    请提供您对此的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    请注意、F29035的温度范围仅低至-40C。  是否有符合-40°C 下规格的晶体?

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我们使用 额定值为-55度的 TMS320F28035MPNTEP。 这就是我们需要选择额定温度为-55°C 的晶体的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    抱歉、我最初没发现您使用的是扩展温度范围。  遗憾的是、对于超出扩展温度额定值的晶体、我们不推荐使用 PN。  您可能要做的是检查  ECS-200-CDX-0998是否 适用于您的系统。  CLS 作为典型值放置、具有一些容差。  CL 的微小变化可能不会对谐振频率产生太大影响、但最好的方法是证明该晶体仍然在您的系统中工作。

    此致、

    Joseph