This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:重要和紧急:芯片发热问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1403823/tms320f28p650dk-important-and-urgent-the-issue-of-chip-heating

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

TMS320F28P650D NFBGA (NMR) 169引脚芯片可正常使用、但发热至高于100°。 请帮助检查原理和布线是否有问题? 如果不是、芯片本身是否有问题。 对于类似的应用、NFBGA (ZEJ) 256引脚芯片工作正常、并且没有此发热问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tonyx:

    最初输入的器件型号不正确、但我编辑了此主题并将其移至正确的论坛。 负责此部件的团队现在可以查看此问题。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    此帖子是多余的、已在其他两个线程中讨论、因此我将关闭这个。

    此致、

    Joseph