This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:查找具有两个 uPP 接口的最新 MCU

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1406239/tms320f28p650sk-looking-for-the-latest-mcu-with-two-upp-interface

器件型号:TMS320F28P650SK

工具与软件:

您好!

我们正在寻找新一代 MCU、它具有2倍 uPP 支持、可与 ADC 和 DAC (高采样率)连接。 可用吗?

此致、

Ameenu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ameenu,

    我们没有具有该配置的器件。 我们有高速 SPI 接口、可用于相同的用途。 "你看什么? 是否有使用 uPP 的具体原因?

    Vivek Singh