This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:如何忽略默认引导引脚

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1405310/tms320f28p650dk-how-to-ignore-default-boot-pins

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

您好!

我使用默认引导引脚 GPIO72和 GPIO84作为数字输出。

有 WDG 复位时、控制器将保留在引导配置区域中。

我要配置引导配置、以便它始终从闪存引导、并且引导引脚会被停用。  

我 dint 找到 f28p65x 的任何示例。 你们可以在这方面提供帮助吗?

此致

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经配置了 DCSM 并将其添加到工程中、现在应用程序有时会启动、有时则不会启动。 是否可以读回区域配置?

    我现在是否无法对其重新编程? 或者是否可以更改/停用配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:

    您是否在 DCSM 区域1中对自定义引导设置进行了编程? 还是区域2? 如果已在区域1中编程设置、则可以对区域2编程以覆盖这些设置。

    您共享的屏幕截图中的设置是正确的。

    您可以读取区域1的地址0x78000和区域2的地址0x78200处的 DCSM 设置。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    感谢您的答复。

    这里是两个地址的两个屏幕截图。 我实际上已经对这两个区域进行了编程。 我认为现在不能再改变了吗?

    BR

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:

    您似乎未为任一区域编程自定义引导设置。 这由区域1的0x78008 - 0x7800E 和区域2的0x78200 - 0x7800E 处的 GPREGx 字段控制。

    谢谢!

    Luke