This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:固件上传 TMS320F28379DPTS 时出现问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1406121/tms320f28379d-issue-on-firmware-upload-tms320f28379dpts

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的所有人:

我之所以写入此消息、是因为我们在 MCU TMS320F28379DPT 上上传固件时存在问题。

MCU  TMS320F28379DPTS 安装在我们的接口电路板上、我们通过 SW UNIFLASH 执行固件上传

正常情况下、固件加载工作。  

在3个 MCU 上、当我们尝试上传固件时、SW UNIFLASH 会向我们提供以下消息:

  

您能否告诉我们导致失败的原因是什么?

感谢您的合作

此致

Pietro

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pietro:

    错误消息指向电路板上的 JATG 信号连接问题。 请对板载的所有 JTAG 信号执行信号完整性检查。

    Vivek Singh