Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049C 工具与软件:
尊敬的团队:
我们已使用 tms320f280049c 开发了电机驱动器、并使用 tmidlock 伺服算法运行 BLDC 电机。
首先、我们使用开关模式电源为电机驱动器提供输入。 电机运转正常、我们在额定速度和额定转矩下对其进行了测试。
然后、我们将电机驱动与不受控制的电源连接在一起、我们刚刚使用了桥式整流器、并且转换后的直流电直接连接到总线。 运行 BLDC、但 MOSFET 出现故障。 我们找不到出了什么问题? 请帮助我们解决此问题。
其他信息:
总线电压- 70V
PWM 频率- 100kHz
最大电流- 10A
电机转速- 12000转/分额定值
谢谢!
Sathish P