This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CCS 12.7.1中的 FreeRTOS

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1405225/tms320f28p650dk-freertos-in-ccs-12-7-1

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

工具与软件:

您好!

    您能否 分享用户手册/其中说明了使用 CCS 12.7.1版通过 FreeRTOS 创建新项目的步骤的任何链接。

目前、我创建了一个没有运行 FreeRTOS 任务的项目。 其他配置的 MCU 模块按预期工作。

系统核心频率设置为:200 MHz

SysTick 速率:1000Hz。

使用的 LaunchPad 是:TMS320F28P650DK9板。

请尽快在这里帮助。

此致、

Avinash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinash:

    在新的 FreeRTOS 项目中、您需要链接

    1.[C2000Ware]\kernel\freertos\Source\portable\ccs\c2000_C28x 中的所有3个端口文件

    2.来自 [C2000Ware]\kernel\freertos\Source 的源文件和来自[C2000Ware]\kernel\freertos\Source\portable\MemMang 的堆 (取决于需要)

    3.工程应具有使用 reqd 定义的 FreeRTOSConfig.h。 配置

    或者、如果使用 SysConfig 添加 FreeRTOS、则应自动生成/链接这些文件。

    谢谢!

    Arnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arnav,

              是的、我按照您提到的相同步骤操作。

    谢谢!

    Avinash