This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:uniflash

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1404116/tms320f2800137-uniflash

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的专家;

我使用 DCMS 来保护 扇区31、地址为0x87C00、uniflash 版本为8.5

当我通过 uniflash 读取 momory 时,扇区值都是0,我认为 DCMS 是工作的,因为其他扇区是 FFFF。

当我写入正确的 CSM 密码、然后解锁、读取扇区31的值、value 全为0、如何 通过 uniflash 查看 x87C00的正确值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认如果从 CCS 连接是否能够看到扇区值?

    谢谢、此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我 能够 通过 CCS 看到扇区值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我将能够回顾并在明天回复您。

    此致、

    Rajeshwary  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    您能否尝试取消选中以下选项并确认 是否仍面临相同问题?

    谢谢、此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我选择了该选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youjun

    UniFlash 在每次操作后都会从内核断开连接、因此即使在解锁后、也会在读取 MEMORY 视图中的存储器之前重新锁定。

    可以检查以下选项吗?

    此致、

    Rajeshwary