This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035RSHT 芯片的 VDDA 和 VSS 传导是什么?

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1406128/tms320f28035-what-is-the-vdda-and-vss-conduction-of-the-tms320f28035rsht-chip

器件型号:TMS320F28035

工具与软件:

新购买的TMS320F28035RSHT芯片焊接后用万用表连通档测量发现VDDA和VSS导通、上电后无法正常烧录程序使用、且芯片发热严重。直接测全新的28035芯片也发现部分芯片的VDDA和VSS导通、请问这种芯片是损坏了吗?还有修复的可能吗?谢谢 μ A

焊接新买的 TMS320F28035RSHT 芯片后、通过万用表连接文件对其进行测量、发现 VDDA 和 VSS 处于打开状态、且上电后编程程序无法正常使用、芯片被严重加热。 对新型28035芯片的直接测试还发现、还发现了一些芯片的 VDDA 和 VSS 导通、这个芯片是否损坏了? 是否有可能修复? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    如果出现 VDDA 到 VSS 的短格式、我同意芯片已损坏。  通常、当我们看到这种行为时、要么意味着引脚发生了超出绝对最大值的过压事件(或在建议的工作条件下持续时间较长)、要么在处理时发生 ESD 损坏。  所有器件都在离开 TI 工厂之前经过测试、开路/短路测试应已确认通过。

    一旦器件以这种方式损坏、就不会修复、您看到的短路是由上述原因之一引起的、并且会影响器件的完整性。

    我可以参阅客户退货政策 https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 、该政策因您购买器件的渠道而异。  

    此致!
    Matthew