This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:CAN 数据接收

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1404538/tms320f28335-can-data-reception

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

F28335 CAN 数据接收、何时可以设置 CRCE 寄存器、该数据帧也会存储在接收邮箱中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有一个称为 CRCE 的寄存器。 如果一个即将出现的 CAN 消息通过接受过滤器、此消息将被存储在一个邮箱中。  CAN 消息是使用标识符或一系列标识符来过滤的。 应将邮箱配置为接收消息。  

    CAN 总线是一种简单的架构、其中多个节点连接在相同的两个有线结构(CAN_H 和 CAN_L)上。 发送的数据遵循仲裁进程、发送的信号由每个节点接收。 在节点上可以决定是接受还是拒绝通过 CAN 总线传输给节点的任何数据。