This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800155-Q1:如何判断 CAN 总线是否为 BUSOFF?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1405808/tms320f2800155-q1-how-can-i-tell-if-the-can-bus-is-busoff

器件型号:TMS320F2800155-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

1 μ s、如何辨别 CAN 总线是否为 BUSOFF?

2 μ s 当总线是 BUSOFF 时、?能使总线恢复 μ、

最好的鱼片

Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    1.如果发生 CAN 总线关闭、CAN_ES 寄存器中的总线关闭标志将被置位。 如果启用了中断、总线关闭将触发中断

    2.如果使用常规 CAN、 并且启用了自动总线开启(CAN_CTL 寄存器中的 ABO)、则自动恢复总线关闭状态。