This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:图形库

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1404690/tms320f28377s-graphics-library

器件型号:TMS320F28377S

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们有图形库吗? 需要的是一个真正的简单的 UI (只有文本,除了标志作为闪屏之外没有图像)。

SPI OLED 显示。

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我不知道专门为 C2000器件使用/测试的图形库。 这里有一个 Stellaris 图形库、他们可以尝试使用。

    此致、

    Delaney