This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:如何使用 XDS110和 S19固件文件进行编程?

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1405589/tms320f28386d-how-to-program-with-xds110-and-s19-firmware-file

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我在表 TMS320F28386D、 XDS110 JTAG 调试探针和*。S19固件文件中。  能否使用 UniFlash 或 Code Composer Studio 刷写此 MCU? 或者、是否有其他软件可用于此目的?

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 Code Composer Studio 刷写此器件。

    谢谢!

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我已经安装了 CCS、使用 main.c 创建了一个空工程、生成它并刷新。 它可以正常工作、因此我怀疑我的硬件配置正确。 很遗憾、我不知道如何将 S19文件导入到 CCS 中。 我尝试了 Run->Load->Select Program to Load、但没有选择 扩展名为 S19的文件的选项。  您能给我一些建议如何做到这一点吗?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam。

    您是否可以尝试 按照这些说明启动程序

    此致、

    Skyler