This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800135:使用 API 进行闪存编程

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1398430/tms320f2800135-flash-programming-with-api

器件型号:TMS320F2800135
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我有一个工具具有 用于闪存编程的 STM32F104 MCU。 我们将对具有 TMS320F280013 MCU 及此工具的卡进行闪存编程。 我想我们需要使用闪存 API 、并且尝试在 IAR Embedded Workbench 中实施。 如何实现 COFF 库。 针对闪存 API? 要 在 RAM 上运行闪存 API、我们需要更改链接器脚本和启动文件中的哪些内容?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考 C2000ware 中的闪存 API 使用示例"flashapi_ex1_programming"、位置为: \driverlib\f280013x\examples\flash

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    buıt ı 有这样的示例、我们不知道如何在 RAM 上运行 API 以及 如何在 IAR Embedded Workbench IDE 中配置链接器文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Burak

    您需要 根据如下所示的器件切换到基于 RAM 的链接器文件、也可以从" \device_support\f280013x\common\cmd"。 根据您的要求进行修改。

    此外、您还需要以 coff 格式重新编译 driverlib。 C2000ware 中的库是 EABI 格式、driverlib 代码位于" \driverlib\f280013x\driverlib\ccs"

    谢谢、此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们如何确认您是否能够通过您从 STM32器件模拟的 JTAG 连接将一个简单程序加载到 C2000器件的 RAM 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在几天内回复您。

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、

    我不了解您的编程架构的完整视图、但具体而言在您的问题上、您可以参考此处的问题36

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/951668/faq-faq-on-flash-api-usage-for-c2000-devices

    请告诉我们这是否有帮助。

    谢谢!

    SIRA